This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:UL/VDE/TUV 认证

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/764808/iso7761-ul-vde-tuv-certification

器件型号:ISO7761

尊敬的 TI 团队:

您能否为我提供 ISO7761DWR 认证?
认证:VDE、CSA、UL、CQC、TUV

我的客户需要它进行产品认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    器件 ISO7761的认证文件编号在其数据表中提供、而认证文件位于 www.ti.com 上的 ISO7761产品页面上。 请转到下面的链接、您将看到"技术文档"选项卡、在此选项卡下、您将看到一个子部分名为"更多文献资料"。 您将在页面底部找到更多文献子部分。 本节包含您列出的所有标准的认证文件链接。

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    希望您的问题得到解答、如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao