This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:CQC 认证

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/762765/isow7821-cqc-certification

器件型号:ISOW7821

尊敬的 TI 专家:

从数据表中可以看出、ISOW7821有 CQC 认证计划、我能不知道何时通过认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianqian、

    有效的 CQC 证书可在 ISOW7821产品网页的"技术文档"选项卡中找到。 或者、以下是一个直接链接: www.ti.com/.../szzq120e.pdf

    这是您想要的吗?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manuel、您好!
    但我在上面的链接~中没有找到 ISOW7821
    我能否知道 ISOW7821是否通过了测试、或者它何时通过了测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qianqian、

    ISOW7821位于 PDF 的第8页。 其证书编号为:CQC15001121716


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,非常感谢您的帮助~
    很抱歉我错过了它~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qianqian、

    没问题! 我们很乐意提供帮助。


    感谢您在 E2E 上发布您的问题、

    Manuel Chavez