This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:I/O 是否可以使用交流耦合?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/763355/iso7820ll-can-i-o-use-ac-coupling

器件型号:ISO7820LL

大家好、

1.对于 ISO7820LL、I/O 是否可以使用交流耦合?

2.如果没有、我可以在引脚上使用直流偏置并使用交流耦合来传输信号吗?

3、哪一种更好、直流耦合和交流耦合可实现信号 完整性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请在我的输入下方找到、

    1.是的、只要符合器件的建议输入电压规格(差分和共模规格)、交流耦合就可以与 ISO7820LL 一起使用。

    2.是的、可以在交流耦合输出时使用直流偏置输入。 只要符合数据表建议的规格、就没有问题。

    只要输入符合数据表规格、信号是交流还是直流耦合到 ISO7820LL 就无关紧要。 我认为交流耦合使在器件引脚上添加直流偏置变得很方便、而直流耦合输入则不那么方便。 交流耦合器对输入端的唯一限制是输入数据需要进行直流平衡(例如、使用8b/10b 编码)。

    有关各种 LVDS 耦合选项的更多详细信息、请参阅以下技术手册。

    www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaa840/slaa840.pdf



    此致、
    Koteshwar Rao