主题中讨论的其他器件:SN6501
SN6501的数据表列出了电源电流@~300uA。 在下面的配置中、我预计会看到大约1.5mA 的功耗(10k 负载 (1.2mA)加上电源电流)。 但我测量的电流约为7mA。 我假设来自7603900014中绕组的负载和二极管会导致额外的电流消耗。
基于电压输出和负载电流、额定效率显示约85%、因此我会增加1mA @85%而非6mA。
是否有任何方法可以使该电路在更接近2mA 总功耗的情况下正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SN6501的数据表列出了电源电流@~300uA。 在下面的配置中、我预计会看到大约1.5mA 的功耗(10k 负载 (1.2mA)加上电源电流)。 但我测量的电流约为7mA。 我假设来自7603900014中绕组的负载和二极管会导致额外的电流消耗。
基于电压输出和负载电流、额定效率显示约85%、因此我会增加1mA @85%而非6mA。
是否有任何方法可以使该电路在更接近2mA 总功耗的情况下正常工作?
您好 FJ、
感谢您使用我们的 E2E 论坛来满足您的支持需求、
我们将逐步解决您的问题。
1) 1)典型静态电流规格@ 5V 输入电源确实为300uA、但这是针对空载条件指定的、仅包括器件[请参阅下图]。 您可以正确地看到、您看到的额外电流是由于变压器以及负载的一些部件。 变压器确实有一些开销、因为它们需要最小的电流来覆盖磁芯内的磁化电流。
2) 2)现在、第二部分是效率方面。 85%的数字是高负载或满载时的峰值效率、并使用标准全波整流器电路进行测量。
在非常轻的负载下、查看图10、效率可以在10%到20%之间[理想情况下、需要放大该图以更仔细地查看确切值]。
如果我们获取此数字、则初级电流= [1.2mA (负载电流) X 1.3 (匝数比) / 0.1 (效率)+ 0.3mA [静态电流为6501]。 效率为10%时为15.9mA;效率为20%时为8.1mA。 因此、您看到的是在我们的预期值范围内。
遗憾的是、在输入侧以1.2mA 输出负载电流实现2mA 的总电流是目前使用我们的电流产品很难实现的。 一种(远程)可能性是询问变压器供应商是否可以完成需要极低磁化电流的定制设计、但我们还必须注意涉及的其他折衷。 在这方面、您能否分享您的终端应用的更多详细信息?
此致、
Abhi
PS:已编辑以修复数据表图像链接