This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频抗扰度

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2141-Q1, TLE2141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/761511/rf-immunity

主题中讨论的其他器件:TLE2141-Q1TLE2141

您好!

我们正在设计定制板。 我们需要满足 IEC/EN 61000-4-3 (RF 抗扰度)。

是否有人可以分享在设计时所需的组件选择和建议的特殊标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sraman、

    TI 的网站上提供了许多可为您提供帮助的资源。
    其中之一是 TI 培训。

    https://training.ti.com/search-catalog?keywords=IEC%2FEN+61000-4-3&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

    这将显示 与 IEC 规范相关的培训主题。

    EMI 抗扰度取决于平台、组件和布局。
    您可以在器件产品文件夹中找到相关信息。|
    下面是一个示例。

    TLE2141和 TLE2141-Q1 EMI 抗扰度性能
    http://www.ti.com/lit/an/sboz026b/sboz026b.pdf

    "EMI 抑制比(EMIRR)

    电磁干扰(EMI)抑制比(EMIRR)描述了的 EMI 抗扰度
    运算放大器。 许多运算放大器常见的不利影响是中的变化
    由射频信号整流产生的失调电压。 更高效地抑制这种变化的运算放大器
    失调电压的 EMIRR 较高、可通过分贝值进行量化。"

    因此、有许多方法可以在 TI 网站上查找信息。
    如果您有特定于器件的问题、请创建一个线程并输入器件型号、以便正确路由该线程。