This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD/EFT 保护组件选择

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/761510/esd-eft-protection-component-selection

主题中讨论的其他器件:TPD6E05U06

您好!

我们正在设计具有以下接口的定制板  

1) 1) SD 卡

2) UART

3) USB 3.0

4) 1G 以太网

此外、我们还有 NC-SI 接口、可通过 BTB 连接器从一个板运行到另一个板。

我们需要满足以下合规性要求:

1) IEC/EN 61000-4-2 (ESD)

2) IEC/EN 61000-4-4 (瞬变)

3) IEC/EN 61000-4-5 (浪涌)

我们是否可以将  TPD6E05U06用于 SD 卡和 UART 接口?  

我们是否需要考虑为通过任何 BTB 连接器传输到不同电路板的信号添加保护组件?

是否有人可以指导您选择或引用任何保护组件以满足这些合规性?

TPD6E05U06