This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820:ISO7820类似器件的建议

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820, ISO7821LLS, ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/760892/iso7820-recommendation-of-iso7820-similar-part

器件型号:ISO7820
主题中讨论的其他器件: ISO7821LLS

我们正在寻找 LVDS 隔离器、它需要热插拔功能、速度低于300Mbps。 目前、我们对 ISO7820进行了初步评估。 是否还有其他主流推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HY、

    我不确定您的开机自检中是否使用 ISO7820数字隔离器或 ISO7820LL LVDS 隔离器。 如果您是指 ISO7820LL、它支持100Mbps 的数据速率、而 ISO7821LLS 支持150Mbps。 这些是我们产品系列中推荐的 LVDS 隔离器。

    我是否可以知道热插拔功能到底是什么意思? 您能更详细地描述一下热插拔方面的客户用例吗?


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要 ISO7821LLS 和 LVDS 接口。 同时、我们想知道是否有任何单向器件建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HY、

    对于150Mbps LVDS 隔离、我们只有 ISO7821LLS 具有两个反向通道。 如果100Mbps 仍适用于应用、则我们的 ISO7820LL 可支持两个方向相同的通道。 希望这能满足您的要求、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao