This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/759735/iso1212-iso1212

器件型号:ISO1212

你(们)好  

根据阈值计算 器和应用手册、我们将 ISO1212用于24V、48V 直流数字部分的隔离以及230V 交流部分

《如何设计适用于±48V、110V 和240V 直流和交流电的隔离式比较器》
检测 TI 技术手册。"  

我们想知道 IC 引脚的电压将如何小于或保持在60V 以下-根据数据表、Rshunt 将负责保持引脚上的电压。

您能给我们解释一下/计算详细信息、说明 Rth 和 Rshunt 的不同值如何保持60V 电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hemalatha、

    RTH 和 Rshunt 形成一个初始分压器、而这将使高电压降至一个较低的值、具体取决于这些值。 这就是 Rth 值随系统电压的增加而增加的原因。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好卢卡斯

    感谢您的回复

    当电压高于48V 或更高时、作为分压器的 RTH 和 Rshunt 形成起着至关重要的作用

    例如:对于230V 交流输入,Rth = 60.4K 和 Rshunt = 15K,IC 引脚上的电压是多少?
    您是否可以在计算时详细说明和解释,这将会有所帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemalatha、

    在您之前的文章中提到的文档中、有一组用于计算所需电阻值的公式。 除分压器之外、  

    流经 ISO121x 的电流(RSENSE=560为2.25mA)将导致 RTHR 上的额外压降。 ISO121x 器件感测引脚上的最大电压为60V。但是、由于 RTHR 电阻器会下降额外的电压、因此模块输入上支持的最大电压更高。 计算这些值时、IC 引脚上的电压不会超过60V。  

    尊敬的、

    卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好卢卡斯

    当输入= 230V AC 时电压将如何下降

    将在 Rth 产生压降、然后与 Rshunt 形成分压器

    (或)

    形成带 Rshunt 的分压器,然后降低电压?

    您能否举一个示例并详细计算从输入电压到 IC 引脚的压降。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hemalatha、

    卢卡斯目前正在出差、我将在他不在的时候尽力帮助您。

    我相信卢卡斯提出的观点已经回答了你的问题,我将尝试重新措辞,看看它是否澄清了你的问题。

    场输入(DC/AC)直接应用于 RTHR 引脚、而 RTHR 的另一端连接到 ISO121x 的 SENSE 引脚。 RSENSE 位于 SENSE 和 IN 引脚之间、器件内部的 IN 和 FGND 引脚之间有一些内部电路。 因此、如果您看看电路、RTHR、RSENSE 和内部电路就会形成一个分压器、该分压器具有三个串联组件。 出现在 RSENSE 和内部电路上的电压是 SENSE 引脚看到的电压、而 IN 引脚看到的电压略低于 SENSE 引脚。

    现在、我们可以始终选择 RTHR 的值、这样 RTHR 上的大部分电压降、而 SENSE 引脚上的一小部分电压下降。 数据表和应用手册中列出的公式在阈值计算器中实现。 如阈值计算器中所述、当 RTHR = 60k、RSENSE = 560且 RSHUNT = 15k 时、器件接受240Vrms 交流电压、高阈值设置为125Vrms 交流电压。

    根据 ISO121x 数据表、SENSE 引脚上的 VIH 和 VIL 阈值分别为8.2V 典型值和7V 典型值。 这意味着、当场输入为125Vrms AC 时、由于上述 RTHR、RSENSE 和 RSHUNT 值的 RTHR 和 RSENSE 电阻分压器、SENSE 引脚只能看到大约8.2V 的电压。

    请注意、添加 RSHUNT 只是为了使 RTHR 不会变得很高、如果没有 RSHUNT、RTHR 的值可能会变得很高。 我希望这篇文章能澄清你的问题。 请告诉我是否有任何不清楚的事情,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao