This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:IP 驱动信号隔离的市场经验

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/760514/iso7761-market-experience-as-isolation-of-ip-drive-signal

器件型号:ISO7761

您好!

ISO776x 系列是否用作 IPM (或栅极)驱动信号的隔离?

我的客户正在提升市场体验。

此致、

Kuramochi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    是的、ISO776x 主要用于 IPM 模块应用。 许多客户更喜欢 IPM 模块应用的6通道单器件解决方案而非多器件解决方案。 请在下方找到使用 ISO776x 的 IPM 应用 TI 设计的链接。

    www.ti.com/.../TIDA-01349


    此致、
    Koteshwar Rao