This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:潜在的故障模式?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/759512/isow7821-potential-failure-modes

器件型号:ISOW7821

我正在寻找一款器件来隔离微控制器信号、供客户外部使用。  ISOW7821FDWE 似乎适合该应用。  将向客户提供两个引脚:GND2和 OUTA (不访问 VISO)。

您能帮我回答几个与此器件相关的问题吗?

    1. 如果客户误接信号线、该器件的潜在故障模式是什么:

OUTA 与 GND2短路

以相反的方式连接 OUTA 和 GND2

    1. 如果我仅使用一个通道(INA-OUTA)、那么使用使能引脚是否有任何优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您明确列出客户问题。
    请在下面找到我对所列问题的意见、

    A.潜在的故障模式。

    i.由于 OUTA 的典型源阻抗为~50欧姆、因此将 OUTA 短接至 GND2将导致从 OUTA 到 GND2的电流增加、这违反了数据表规格。 这会使器件发热并可能导致器件损坏。

    二 我假设错误的导线连接是 ISOW 的 OUTA 连接到 MCU 的 GND、而 ISOW 的 GND2连接到 MCU 的 IN。 这种连接相当于在 MCU 的 IN/GND 引脚上施加负电压。 这可能会导致 MCU 损坏、进而导致过多的电流从 ISOW 的 OUTA 中流出、从而导致该电流也损坏。

    B.请注意、ISOW7821仅在 SIDE1上具有 EN1使能引脚。 EN 引脚仅控制其侧可用的输出引脚。 对于 ISOW7821、EN1只能启用/禁用 OUTB。 因此、该器件无法控制您要使用的 OUTA。 如果客户需要将 EN 引脚用于 OUTA、则可以选择 ISO773x 或 ISO774x 等数字隔离器、该隔离栅两侧均支持 EN 引脚。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUTA 输出上的一些外部电阻似乎有助于第一种故障模式(OUTA 和 GND2短接)。 引脚反向连接仍然存在问题(MCU 输入端的负电压)。  你有什么建议吗?  

    当 INA 处于低电平状态时、OUTA 的源阻抗是多少?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    您说得对、在 OUTA 上使用串联外部电阻将电流限制在数据表限制范围内将避免器件损坏。
    对于反向连接、使用的外部电阻可能会防止 ISO 器件损坏、但我不确定 MCU 是否会受到保护。 也许在 MCU IN 引脚上使用一个外部二极管后接一个下拉电阻器有可能会阻止 MCU 看到负电压。

    当 INA 处于低电平状态时、OUTA 的典型源阻抗也将约为~50欧姆。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao