This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:原理图问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DCR022405, ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/806053/iso3086-schematic-concern

器件型号:ISO3086
主题中讨论的其他器件:DCR022405

尊敬的团队:

请问您对原理图有什么意见吗?

请帮助确认 R/ RE / DE / D 的接线、是否有"上拉/下拉"配置
功率计 IC 使用的是矽力–78M6610  
外部5V 电源、目前正在使用您的 DCR022405

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    为了澄清这一点、客户是否使用 78M6610通过 RS-485传输 UART、如数据表中包含图的部分所示。 26? 如果是这样、您只需要一个4.7K 下拉电阻器、如图26所示。  

    此外、隔离论坛仅适用于数字隔离和变压器驱动器。 电源管理论坛可以处理有关 DCR022405的任何问题。

    您能否提供客户如何使用 ISO3086的原理图?  由于 DCR022405 是24V 输入和单5V 输出、它们如何实现隔离式电源?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的卢卡斯:
    感谢您提供的信息、我将与客户进行核实。
    对于具有4.7k Ω 下拉电阻的 PIN6和引脚7、您之前提到过可以。
    引脚5和 PIN8配置如何?
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    对延迟答复表示歉意。 图26似乎显示了所有引脚的正确配置。 请鼓励客户还咨询 DCR022405的制造商 、以了解正确的 UART 到 RS 485通信。

    尊敬的、

    卢卡斯