This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050引脚接地的耐受电压如何?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/805488/iso1050-how-withstand-voltage-of-iso1050-pin-to-earth

器件型号:ISO1050

尊敬的专家:

我们的客户使用了 ISO1050、但在耐受电压测试中失败、他们想知道每个引脚接地的 ISO1050耐受电压是多少?

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    感谢您发帖到 E2E! ISO1050隔离栅可承受数据表表表3中显示的电压电平、具体取决于测试方法和器件配置。

    您能否共享系统和引脚设置以及我们的客户用于测试的设置?

    我们将等待您的答复。

    谢谢、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耐受电压是否显示在该表中?  

    问题是、我们想知道 ISO1050每个引脚到接地之间的耐受电压、 您能不能帮助提供数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    为了能够告诉您 ISO1050能够承受的最大隔离耐受电压(VISO)、我需要知道器件是如何接地的。 对于我们的大多数高电压隔离测试、我们遵循如下所示的测试设置。

    Manuel 提到的表格(ISO1050数据表中的表3)位于第16页、我也在下面复制它以供您参考。 凭借上一段中描述的测试设置、ISO1050可支持符合 UL 1577标准的最大耐受隔离电压(VISO):对于 SOP 封装(ISO1050DUB)为2.5kVrms;对于 SOIC 封装(ISO1050DW)为4243Vrms。 我希望这能回答你的问题,谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

      首先、如果有任何问题、我将很快与您联系。 您的回答对我们来说似乎很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

     您提供的是 ESD 电压、我想知道 Vcc1至 PE、CANL 至 PE、每个引脚至 PE 等的耐受电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    我在上一篇文章中分享的表列出了符合 UL 1577标准的隔离耐受电压 VISO、如表中所示。 请注意、隔离耐受电压 VISO 仅适用于隔离栅、定义为隔离一侧(VCC1侧)的任何引脚与另一侧(VCC2侧)的任何引脚之间的隔离器耐受电压。

    在许多应用中、其中一个 GND 引脚直接或通过电容连接到 PE。 在这种情况下、对一侧的任何引脚进行测试与对另一侧的 PE 进行测试等效于对两侧的任何引脚之间的隔离器进行测试。

    如果您希望申请不同的电压、请务必帮助我们澄清您要查找的数据、以便我们能够相应地为您提供帮助。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao