This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505BEVM:SN6505B EVM 的测试报告

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/801749/sn6505bevm-test-report-for-sn6505b-evm

器件型号:SN6505BEVM
主题中讨论的其他器件:SN6505B

您好、专家:

您是否获得了 SN6505B EVM 的测试报告、例如负载瞬态、效率、温度等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们通常为与 SN650x 器件和 SN650x EVM 配合使用的变压器采集的测量值包括负载电流与输出电压以及负载电流与效率的关系。 SN6505B EVM 上组装的变压器是 Wurth 的750315371、SN6505数据表中显示了该器件的测量值、具体如下所示:



    尽管我们在自己的数据表中没有指定变压器的瞬态或温度性能、但变压器供应商应该能够提供此功能、或者我们可以在 EVM 上进行这些测量。

    您对哪些其他测量感兴趣?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel:

    感谢您的回复,

    由于它在 RS-485中以100Mbps 的速度实现、因此客户关心芯片的负载瞬态、您是否获得了任何相对测试结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    不用客气! 我们可能有一些有用的数据;请告诉我以下信息:

    1. 哪些器件将由 SN6505供电、有多少个器件?
    2. 预期的负载电流分布是多少?
    3. 我们的客户尝试满足哪些规格?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我们客户的问题是否已解决? 请告诉我们我们可以提供哪些附加信息、否则该主题将因不活动而很快关闭。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Manuel:

    请稍等,我正在等待客户的反馈来回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    还可以! 我们将在您最方便的时候等待更新。 请在一周左右内告知我们是否有回复。


    周末愉快!

    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我们是否有来自客户的有关上述问题的最新消息? 请告诉我!


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez