This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:<TIDA-00892>关于 Y-Z、A-B 的电容

Guru**** 2391095 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/806488/isow7841-tida-00892-regarding-caps-for-y-z-a-b

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件:TIDA-00892

大家好、团队成员。

这是 Masa。

请查看下面我的客户问过的问题。

我在这里粘贴的原因是 TI 设计的作者来自制造 ISOW 的团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Masa、

    TIDA-00892设计正常运行时不需要电容器 C4和 C5。 这些是有助于提高设计 EMI 性能的 Y 电容器、仅在遇到任何 EMI 问题时才需要。 这就是它们未组装在 TIDA-00892 PCB 上的原因。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Rao-San

    非常感谢!