This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:并行器件是否可以获得更高的电源输出电流?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/806337/isow7840-can-parallel-devices-for-higher-power-supply-output-current

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件:SN6505BSN6505A

我能否将多个 ISOW784x 直流/直流转换器部分的输出并联以获得更大的隔离式电源电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Del:

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您对 ISOW784x 的关注。

    遗憾的是、ISOW784x 的输出无法连接在一起以实现更高的功率。 我是否可以知道您的应用所需的输出电压和电流是多少?

    如果具有简单外部变压器的解决方案可满足您的要求、则可以查看 SN6505A 或 SN6505B。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao