This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842的电源

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/803634/isow7842-power-supply-for-isow7842

器件型号:ISOW7842

大家好、

我们在使用 ISOW7842时遇到了一个问题。 VCC 为3.9V、而 Viso 为0.9V、输入电流为0.16A。 电源有三个选项、输入电压为5V 或3.3V。 您能否判断隔离式电源在输入电压设置为3.9V 时是否可以正常运行? 请参阅以下原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱纳、

    ISOW7842需要 Vcc 处于3.3V 的10%范围内 、以便 Viso 为3.3V。 对于5V 至5V/3.3V 配置、VCC 还需要在5V 的10%以内。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    请您向我们提供有关该问题的更多详细信息吗? 您还可以共享客户原理图吗? 在 VISO 上连接了什么负载? 有关这方面的任何更多信息将有助于更好地了解客户问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    感谢您在线分享此客户问题的更新信息。 为了总结我们的内部讨论、客户在 VISO 和 GNDISO 引脚之间使用了正常二极管、而不是使用 LED 二极管进行电源指示。 这导致 VISO 引脚上的电压降至0.9V、在移除正常二极管后、我了解一切正常。

    我将继续并将此 E2E 帖子标记为已关闭、再次感谢。


    此致、
    Koteshwar Rao