This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:ESD 保护结构

Guru**** 2968460 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/805585/iso7841-esd-protection-structure

器件型号:ISO7841

您好!

我们想知道 ISO7841和 ISO7220如何防止 ESD。 我认为下面是通用 ESD 保护。 我们是否可以考虑类似的结构、哪些输入/输出引脚具有二极管、接地到信号、信号到 VCC?

  

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    是的、ISO78xx 和 ISO72xx 具有 ESD 保护二极管、如两个数据表的第8.4节所示。 这些器件的工作方式可能与运算放大器的工作方式不完全相同、并且它们与电容隔离层分开工作以实现隔离。


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez