This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:更换 ADUM1411/1410

Guru**** 2413350 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/804486/iso7740-replace-adum1411-1410

器件型号:ISO7740

尊敬的团队:

ISO7740/7741是否可以直接替代 ADUM1411/1410、尤其是 PIN7/10?

例如 、SI8641BB-B-IS 在此处无法替代 ADI。

请帮助确认可以直接替换而不更改布局和原理图

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    正如您所指出的、ADUM141x 器件的 PIN7 & Pin10上有 CTRL 引脚、而不是通常的 EN 引脚。 因此、ISO774x 不是引脚兼容的 ADuM141x 器件。

    您是否知道客户电路板上的 CTRL 引脚是高电平还是低电平? 如果这些引脚被上拉至各自的 VCC、那么使用 ISO774x 代替 ADuM141x 将不会对系统产生影响。 CTRL 引脚变为高电平的 ADUM141x 将与 EN 引脚变为高电平的 ISO774x 类似。

    因此、请告知我们 CTRL 引脚是上拉至高电平还是下拉至低电平。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao:

    因此、在这里、我们似乎无法直接替换 ADI。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    遗憾的是、在该特定应用中、ISO774x 不能用于替代 ADuM141x。


    此致、
    Koteshwar Rao