This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842FDWE

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/804133/isow7842fdwe

主题中讨论的其他器件:ISOW7842ISO7742

我的电路的数据线需要隔离、我想用 ISOW7842FDWE 芯片来隔离。

我将+5Vdc 电源连接到 Vcc 和 GND1引脚并接地。  在隔离的另一侧、我有一个隔离接地、它属于从连接到 GND2的隔离侧传入的数据线路。 我还将选择引脚连接到 GND2。这将从 Viso 线路提供3.3VDC。

我需要隔离的这些数据线通过连接器进入我的电路板。 连接器上是3.3VDC、与这些数据线相关的接地端。连接数据线不是问题、将接地端连接到 GND2引脚不是问题。 来自连接器的 Viso 3.3引脚和3.3VDC 电源会怎样呢? 如果连接电路断电、我真的不想使用来自隔离芯片的3.3VDC 为该器件加电。

是否可以将该线路保持断开状态(除某些电容器外)、使信号线路以 GND2为基准、并使用来自连接器的输入电路提供的3.3。 电路是否正常工作?

我在 well.e2e.ti.com/.../4786.ISOW7842FDWE-Question.docx 中添加了我尝试执行的操作的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ISOW7842FDWE-Question.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Glenn、

    我在您的原理图中看到3V3和3.3_ISO。 这些是否意味着不同的3.3V 电源?

    为了澄清这一点、ISOW7842正在从 Vcc 的5V 输入生成其自己的3.3V VISO。 它不需要外部3.3V 电源。

    只要系统的3.3V 侧共享同一接地(GND2)并且也是3.3V 信号、您就可以将 ISOW7842提供的3.3V 电压与连接器保持断开状态。

    如果一侧已经有3.3V 电源、为什么不使用 ISO7742等常规数字隔离器? 对于该器件、您可以将现有3.3V 连接到 Vcc1、将5V 连接到 Vcc2。

    尊敬的、
    卢卡斯