This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:每个通道的输入电容是多少? 每个通道可以驱动什么电容?

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/803754/isow7841-what-is-the-input-capacitance-for-each-channel-what-capacitance-can-each-channel-drive

器件型号:ISOW7841

该器件每个通道的输入端的电容是多少?  每个通道可驱动多少 pF? 我意识到负载电容和数据速率是相关的、但我找不到显示这一点的数据或图形。  我已经搜索了 ISOW7841的数据表、在任何地方都找不到这些规格。

请帮助。  我的 MCU 必须驱动其中的多个、我需要知道我是否必须对它们进行缓冲。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    很抱歉、ISOW7841数据表中未提供每个通道的输入电容值。

    每个通道的输入电容典型值约为2pF、因此可轻松驱动这些输入。 关于每个通道输出可驱动的最大电容、请注意、我们通常不会对输出进行表征来确定它们可驱动的最大负载电容。

    大多数数字输入通常具有低输入电容、ISOW7841可驱动大多数此类电容负载。 我们认为您在驱动高达100pF 的负载时不应面临任何问题、但请注意、负载电容将影响上升和下降时间、从而导致可支持的最大数据速率上限。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Koteshwar。  以解决该问题。

    此致、

    Peter