This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7640FM:I2S 隔离

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/802279/iso7640fm-i2s-isolation

器件型号:ISO7640FM

你(们)好

我想使用振荡器的主时钟实现隔离式 I2S 通信、并想向您提出一些建议。

我找到了150Mbps 的 ISO7640、但我不确定输入上的98、304MHz 主时钟在输出上是否正常、因为第二和第三谐波将丢失、但对于49、152MHz 振荡器应该正常。

如何实现隔离式 I2S (适用于专业音频应用)的其他想法吗?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    98.304MHz 时钟的数据速率将为196.608Mbps、这高于 ISO7640支持的最大数据速率、因此器件将无法支持98.304MHz 输入。

    由于这些是数字输入、因此根据数据表中的器件规格、在 ISO7640输出端生成的数据/时钟将具有上升/下降时间。 由于输出信号的上升/下降时间将更加陡峭、因此它将包含许多谐波、包括2次和3次谐波。

    目前、我们没有任何数据速率大于150Mbps 的器件、因此我们的隔离器将无法支持98.304MHz 输入。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    它将是一款具有 DAC 和 USB 输入的全新 Creek 功率放大器。
    隔离级别不是很重要、因为我们只需要将噪声与数字部件分开、因此 DAC 的信号将是干净的。

    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    我知道隔离规格并不重要。 遗憾的是,我们没有任何支持>150Mbps 数据速率的隔离器。 因此、我们的任何隔离器都无法可靠地将98.304MHz 时钟传输到输出端。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao