This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:如果 ISO1050持续工作在4.75V (Vcc2)以下、潜在的风险是什么

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/803213/iso1050-what-is-the-potential-risk-if-iso1050-works-below-4-75v-vcc2-continuously

器件型号:ISO1050

大家好、

从 ISO1050数据表中、我们可以看到 建议的 Vcc2范围为4.75-5.25V。 但根据实验、当 Vcc2降至4.0V 时、ISO1050可以正常工作。 那么、我的问题是     ISO1050 正常工作时的 Vcc2最大值和最小值是多少。 如何获得  Vcc2 范围(4.75-5.25V)? 如果 ISO1050持续工作在4.75V (Vcc2)以下、那么潜在的风险是什么?   

非常感谢!

Sophia Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    ISO1050的正常运行不能保证在建议的运行条件之外。 这些限值被确定为部件执行指定操作所必需的物理环境。 虽然该器件看起来可能在建议的 Vcc2电平之外正常工作、但其特性不符合建议电压之外的数据表规格、并且可能会损坏。

    请鼓励我们的客户保持在所有隔离器件的建议运行条件内。


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    感谢您的回复。 这是否意味着4.75和5.25V 是 ISO1050正常工作时 VCC2的最小值和最大值?

    索菲亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    客户测试了10块 ISO1050,根据测试结果,当 Vcc2降至3.5V 时,ISO1050的每个部件都可以正常工作。 那么、您如何解释这种异常现象呢? 客户想知道 ISO1050的 Vcc2最小值是多少正常工作。

    非常感谢、
    索菲亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    客户的 VCC2范围是4.34至5.4V、这是一个大规模生产项目、因此他们想知道如果 ISO1050持续在上述 VCC2范围内工作、是否存在潜在的风险和异常现象?

    非常感谢!

    索菲亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:  

    您会看到 ISO1050在低至3.5V 的电压下工作正常。 话虽如此、我们无法保证在建议的工作条件之外的任何电气特性或开关特性。 因此、您的客户将自行承担风险。  

    此致、  

    Dan