Other Parts Discussed in Thread: ISO1050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1050 大家好、
从 ISO1050数据表中、我们可以看到 建议的 Vcc2范围为4.75-5.25V。 但根据实验、当 Vcc2降至4.0V 时、ISO1050可以正常工作。 那么、我的问题是 ISO1050 正常工作时的 Vcc2最大值和最小值是多少。 如何获得 Vcc2 范围(4.75-5.25V)? 如果 ISO1050持续工作在4.75V (Vcc2)以下、那么潜在的风险是什么?
非常感谢!
Sophia Yao