This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:了解它支持的 I2C 电缆在 ISO1541和从器件之间的最大距离

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/799098/iso1541-to-know-the-maximum-distance-of-the-i2c-cable-that-it-supports-between-iso1541-and-slave-device

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: ISO1540

您好、先生、

   我们使用 ISO1541器件来隔离主(MCU)和从(NFC 板)之间的 I2C 兼容通信、我们需要知道它支持的 I2C 电缆在 ISO 1541隔离器 IC 和 NFC 板之间的最大距离  

谢谢、此致、

A. Subha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subha:

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您对 ISO1541的关注。

    两个 I2C 器件之间可连接的最大电缆长度取决于器件负载电容规格和电缆的电容。 我相信您正在尝试在 MCU 板上的 MCU 接口连接到 NFC 板之前将其隔离。 在这种情况下、ISO1541的 SIDE1 (SDa1/SCL1)应连接到 MCU、而 SID2 (SDa2/SCL2)应连接到另一端连接到 NFC 板的 I2C 总线/电缆 请确保 MCU 的 I2C I/O 电气规格与 ISO1541 SIDE1电气规格兼容。

    在侧面2上、ISO1541支持400pF 的最大负载电容。 借助电容为100pF/m 的电缆、您可以连接长达4m 的电缆、从而能够支持高达1Mbps 的数据速率。 我假设 NFC 板 I2C 接口器件输入电容小于10pF、在计算可支持的最大电缆长度时、请考虑该电容。
    确保 ISO1541能够驱动定义的电缆长度后、还请确保从设备也能够驱动电缆。 ISO1541的输入电容在两侧的典型值均为7pF。

    我假设您不打算在您的应用中实现时钟扩展、如果您打算实现时钟扩展、请确保您使用的是 ISO1540而不是 ISO1541、以便能够支持时钟扩展。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koti、Subha 还想了解 EMC 和噪声注意事项以及增加电缆长度的影响。 您是否能够对其进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我们需要了解将 I2C 电缆长度增加到2米左右时的 EMC 注意事项和噪声影响。

    谢谢、此致、
    A. Subha.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subha、Rahul、

    我已回复您的另一篇 E2E 文章、其中讨论了 ISO1541的 EMC 注意事项。 请查看该帖子。 我提供了以下帖子链接。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../2968319


    此致、
    Koteshwar Rao