This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:在主从设备之间扩展 I2C 电缆时考虑 EMI/EMC 问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/799255/iso1541-regarding-emi-emc-consideration-while-extending-i2c-cable-between-master-and-slave

器件型号:ISO1541

尊敬的先生:

   感谢您的支持、我们还有另外一个请求

在增加 ISO1541和 NFC 板之间的 I2C 电缆长度的同时、您可以建议考虑 EMI/EMC

2.我想了解一下 EMC 和噪声考虑因素以及增加 I2C 电缆的影响。

 

谢谢、此致、

A. Subha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subha:

    在帮助您输入之前、我是否知道您计划在 ISO1541或您的使用 ISO1541的产品上运行哪些 EMI 测试? 分享您尝试使您的产品符合资格的 EMI 标准列表也有助于我们了解您的 EMI 要求。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subha:

    请务必分享上述请求的数据、以便进一步帮助您。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subha:

    我假设您通过其他方式找到了答案、对此没有任何进一步的问题。 我将继续将此帖子标记为已解决、如果您有任何其他问题或需要澄清、您可以回复此帖子或创建新帖子。 谢谢


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    很抱歉、我们迟到的回复、到目前为止、我们仅考虑了 NFC 的基本和一般 EMC 测试、如下所示:
    1. FCC 测试
    2.正常温升测试
    3.正常温升后的介电强度测试
    根据这些测试、您可以向我建议 I2C 隔离器 IC (ISO1541)的 EMI EMC 注意事项。


    谢谢、此致、
    A. Subha.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subha:

    感谢您的参与。 使用2m 电缆时、我们不会看到 ISO1541中的任何 EMC 问题。 如果由于总线电容而导致上升/下降时间较慢(应小于400pF)、则可以减小上拉电阻器值、以支持更高的输出电流驱动和更快的上升时间。 请确保不超过器件最大灌电流(对于面2为35mA)。

    为了确保您的 PCB 遵循最佳性能的一般准则、请遵循 ISO1541数据表第10节(电源建议)和第11节(布局)下提供的准则。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao