Other Parts Discussed in Thread: DRV8872, AMC1300, AMC1200, AMC1311, ISO7731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8872、 AMC1300、 AMC1200、 AMC1311、 ISO7731您好!
我在设计中使用的是 TI DRV8872电机驱动器。 我需要将 Isen 电阻器两端的电压从电机接地隔离到微控制器接地。 该驱动器的数据表显示、电流感应输入引脚电压(Isen)最小值为-0.5V、最大值为1V。 是否有适合此类应用的隔离放大器?
谢谢你。