This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:打开/关闭 ISOW7841

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/801914/isow7841-switching-isow7841-on-off

器件型号:ISOW7841

您好!

我的客户计划使用 ISOW7841隔离 RS-485接口。 为了优化运行和 EMI 行为、客户遵循低辐射应用报告中提供的建议:

客户关心整体电流消耗。 它们计划在不使用接口时关闭 ISOW7841。

在切断 VCC 电源时、他们需要考虑哪些因素? 相应的 MOSFET 将使去耦电容器连接到 VCC。

它们是否还需要打开输入信号? 通过查看数据表中的绝对最大值规格、我假设这些值需要连接到低电平或浮动/从驱动器断开。

VCC 将为5V。

谢谢、此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    您对断开 ISOW7841所需遵循的方法的理解是准确的。

    如果您在 MCU 和 ISOW 之间使用负载开关、去耦电容器应保持在 ISOW 侧。 正如您指出的那样、I/O 将被 GNDed 或保持悬空(三态或者外部断开)、这样就不会违反 ISOW I/O 的绝对最大规格。

    请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao