This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:请帮助推荐 TI 兼容器件

Guru**** 2923140 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01230, ISO1412, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/801426/iso7721-please-help-suggest-ti-compatible-parts

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件:TIDA-01230ISO1412

大家好、

请帮助为以下各项推荐 TI 的兼容器件  

  • ADM3251E (隔离 RS232)
  • ADM2484E (隔离式 RS485)
  • ADUM121N

这些部件的 DS 可在线获取

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请在我的输入下方查找。

    1. 我们目前没有适用于隔离式 RS-232的单芯片解决方案。 您可以使用包括电源隔离在内的双芯片解决方案实现隔离式 RS-232接口、有关更多详细信息、请参阅 TI 设计 TIDA-01230。
    2. ISO1412是一款合适的器件、并且与 ADM2484E 引脚兼容。
    3. ISO7721是一款合适的器件、并且与 ADuM121N 引脚兼容。

    此致、

    Koteshwar Rao