This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式 SPI

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/801379/isolated-spi

大家好、

我们是否有 LTC6820:https://www.mouser.com/datasheet/2/609/6820fb-1271559.pdf 等隔离式 SPI ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    遗憾的是、我们没有类似 LTC6820的器件。
    如果两个节点之间的距离不是太远、则客户仍可能能够使用 ISO77xx。 如果两个节点的放置距离更远且数据速率小于50Mbps、则客户可能可以使用 RS-485接口来支持更长的距离。 ISO14xx 系列器件支持500kbps 至50Mbps 的数据速率。 让我们知道这是否是客户感兴趣的内容。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao