This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:将 RE 连接到 DGND

Guru**** 2512525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/801370/iso3082-connect-re-to-dgnd

器件型号:ISO3082

您好!

是否可以将 RE 永久连接到 DGND (即接收始终启用)? 当 DE 设置为高电平时、这是否会导致任何问题?

/Lars Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lars、

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    DE 和 RE 可独立运行。 到 DGND 的硬接线将不会对 DE 产生任何影响、并且接收器将始终处于启用状态、而不会出现任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!

    /Lars Erik