请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO3086 主题中讨论的其他器件: ISO1452、 ISO1412、 ISO1432
大家好!
我设计了一个使用 RS485通信协议的电路板、在尝试使其作为全双工工作时遇到问题。
每次我在不禁用接收器的情况下尝试发送数据时、我都会收到一个起始位、而不会产生任何其他结果。 然后、我的 UC 了解新字节已到达、因此它会尝试处理它。
我实现的权变措施是在传输时关闭接收器(就像"手动"半双工)、但这不是我想要的、因为我选择了此 IC 是因为它具有全双工功能。 我用示波器测量了信号、并且意识到每次发送消息时、IC 的接收器侧都有一个小信号(RX 和 RX'未连接到任何东西)。
我的问题是:它的工作方式是什么? 每次发送消息时是否都应关闭接收器?
谢谢!