This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F002、SN74LVC125A MTBF

Guru**** 2640845 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, TPD6F002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/800390/tpd6f002-sn74lvc125a-mtbf

主题中讨论的其他器件:SN74LVC125ATPD6F002

尊敬的 TI 支持:

我们目前正在寻找 TPD6F002和 SN74LVC125A 的时基故障率。 此外、我们对可靠性报告感兴趣。 您是否有任何有用的文档可以帮助我们进一步了解?

非常感谢

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     对于'LVC125A,请转至产品文件夹页面: http://www.ti.com/product/SN74LVC125A ,单击质量和封装选项卡,您将看到 MTBF/FIT 报告的视图链接,只需单击该报告即可。  请注意、还提供了其他质量/可靠性报告。  

     TPD6F002产品文件夹页面、 质量和封装选项卡、该报告缺少查看链接。  我们必须了解原因;该器件的产品组已收到警报、并将在随后提供答案。  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复和解决方案
    最恰当的考虑
    Robert