This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:传播延迟规格

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/799776/iso7731-propagation-delay-specs

器件型号:ISO7731

您好!

   我一直在查看 ISO7731传播延迟规格、对此有疑问。

在第12页的6.15节"开关特性- 5V 电源"中、tPZH 和 tPZL 被列为3us 至8.5us。 该规格是否应读为3ns 至8.5ns? 如果该部件的额定速率为100Mbps、这些规格如何在我们中应用。

谢谢、

RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    很抱歉造成混淆。 感谢您咨询 E2E!

    3us 和8.5us 指的是启用传播延迟。 这是从使能引脚被关闭或打开到器件被启用或禁用的延迟。

    信道传播延迟(TPHL、TPH)的典型值为11ns -这正是我认为您想要的。  

    这是否为您清除了它?  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    感谢您的回答。 我假设信道传播延迟是在加电且使能引脚被拉至3.3V 或5V 时。 在正常运行模式期间、使能引脚将为3.3V 或5V、因此无关紧要。 我的假设是否正确?

    您能不能澄清一下、该器件可用于 Vcc1 = 3.3V 和 Vcc2 = 5V、因为没有针对这种情况的时序和电源要求的特定表。

    谢谢、

    RAM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    是的、完全正确-您的理解是正确的。
    是的、Vcc1和 Vcc2是独立的、因此为 Vcc1 = 3.3V 和 Vcc2 = 5V 供电不是问题。 遗憾的是、数据表中没有此配置的特定表。
    此致、
    Dan