This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/799625/isolation

主题中讨论的其他器件:ISO224

我们希望您建议使用隔离器来满足我们的以下要求、

隔离-(2KVAC - 3.75KVAC)

输入电压-(0-10) V

输出电压:(0-10V)(输出应与输入相同)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaileyee、

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    您能否确认输入/输出信号是电压范围为0V 至10V 的模拟电压信号、还是仅具有0V 和10V 两种状态的数字输入?


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入/输出信号是电压范围为0V 至10V 的模拟电压信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaileyee、

    我们的产品系列中没有符合您确切标准的器件、但是我们的任何隔离式放大器输入/输出都可以通过输入端的电阻分压器/分流器大小和输出端的放大器进行缩放以符合您的标准。

    www.ti.com/.../overview.html

    ISO224是此处推荐的最佳器件、因为输入是单端输入、接受+/-12V 线性运行。 输出为差分输出、具有1/3的固定增益、以 VDD2/2的共模电压为中心。 如以下应用手册 www.ti.com/.../sbaa317.pdf 所示、放大器可用于缩放输出并在必要时转换为单端