This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:ISO7742和 ISO7742F 之间的差异

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/799579/iso7742-q1-difference-between-iso7742-and-iso7742f

器件型号:ISO7742-Q1
您好!
是否有人可以向我展示 ISO7742QDWRQ1和 ISO7742FQDWRQ1之间的区别?
此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tatsumi-San、

    器件型号中的字母"F"表示输出通道的默认状态。 输出通道的默认状态是器件在相应输入悬空/开路或输入通道未通电时所处的状态。
    字母"F"的存在表示器件默认状态为低电平、而缺少字母表示器件默认状态为高电平。 请参阅下面的常见问题解答帖子、了解有关器件型号中所有字母的更多信息。

    e2e.ti.com/.../719547


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Koteshwar!