This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082应用问题

Guru**** 2542460 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/799153/iso3082-iso3082-application-problems

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: ISO1410

您好:

ISO3082在使用过程中遇到了一些问题。 我需要你的帮助。

1.准备将 DE 和 RE#引脚直接连接到 AST2500 GPIO 引脚进行控制,我想知道它是否正常?

2.当 R、D 引脚连接到 AST2500 RXD 和 TXD 引脚时、是否需要交换引脚?

3. VCC1和 VCC2都能使用3.3V 电源吗?

e2e.ti.com/.../ISO3082_5F00_Schematic.pdf

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    请在我的输入下方查找。

    1、可以将 YES、DE 和 RE\连接到 MCU 的一个 GPIO 引脚以进行方向控制、而不会出现任何问题。 ISO3082数据表的第9.2节中的图27也对此进行了说明。

    2.是的、R 应连接到 RXD 引脚、D 应连接到 MCU 的 TXD 引脚。

    遗憾的是、ISO3082 VCC2只能由5V±10%电源供电、不支持3.3V。 相反、我建议使用 ISO1410、这是我们最新的隔离式 RS-485收发器、它支持在总线侧(VCC2)上进行3.3V 和5V 工作、而 VCC1可在1.8V、2.5V、3.3V 或5V 电压下工作、与 VCC2无关。

    ISO1410是我们最新的隔离式 RS-485收发器、与 ISO3082相比具有许多优势。 请参阅以下 E2E 帖子、详细了解 ISO1410相对于 ISO3082的优势。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../787278


    此致、
    Koteshwar Rao