This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:此设计的尺寸有多小?

Guru**** 2997600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/776856/sn6505b-how-small-can-you-go-with-this-design

器件型号:SN6505B

您好!

我正在尝试将 SN6505B 推挽驱动器与 HALO TGM-050P3RL 或 PCA EPC3117S-2隔离变压器配合使用。

我从 SN6505B 数据表中了解到、VT 产品是变压器选择的导入因子。

对于 SN6505B、我计算出的 Vtmin = VIN/(2x Fmin)= 5V (2x363KHz)= 6.8VµS Ω

从变压器数据表中:

TGM-050P3RL = 5.5Vµs μ V 最小值>不匹配、因为必须大于>、但在室温下工作>、但在45°C 以上饱和

EPC3117S-2 = 11Vµs Ω 典型值>是一个匹配项、因为比所需值高>但有很多问题、因为两个次级线圈之间的变压器会立即或在一段时间后短路。

那么、问题是、我在该设计中可以忽略什么?

电源 如果您想知道次级侧是如何构建的、我可以参考数据表中的图42、但使用 Vin = 5V、肖特基的 PMEG2005和 LDO = LT1761IS5-3.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您在帖子中包含器件型号! 对于 SN6505B 的5V 运行电压和0%电源容差、您计算出的电压 x 时间乘积是正确的。 EPC3117S-2 V-t 积足够大、但次级电流可能会由于使用肖特基二极管而出现热失控。

    某些肖特基二极管在较高的温度下具有高反向泄漏电流、因此这是 SN6505B 数据表第9.2.2.3节中提到的一个重要注意事项。 请尝试使用低泄漏二极管(例如 RB168MM-40)替换二极管。


    请告诉我这是否有用! 我将等待您的答复。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    感谢您的快速回复、可能是发现了错误。

    由于我使用的是 SOD-323型二极管、因此我将从 OnSemi 订购 NSR0340HT1G。
    您能否确认这是一个合适的替代方案?

    将随时通知您、
    Peter Berben
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    不用担心! 这些二极管是可以接受的。
    该系统暴露在高温环境下的时间有多长?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我还注意到、变压器设计用于不同的组件、虽然规格看起来兼容、但可能会有细微差别影响正常运行。 订购新二极管时、还应考虑为 SN6505B 制造的变压器、例如 EPC3668G-LF、具体取决于负载要求。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    平均环境温度约为45°C  此外、多达16个隔离式通道被封装在一起、使其更具挑战性。

    变压器。 我知道、但受允许的变压器构建高度的限制、因此标题受到限制。

    您还可以说、薄型变压器的基准驱动器具有与 SN6505B 非常相似的驱动规格、但缺少展频功能。

    负载要求非常适中。 LDO 还将限制任何过流。

    是否还有其他与目标变压器相关的问题或需要检查的事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    感谢您的讲解。 我已通过 PCA 确认此变压器与 SN6505B 兼容、因此更换这些肖特基二极管应防止次级侧短路。 如何隔离16个数据通道?


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    已收到备用二极管、并已修改一个电路板。

    我将继续运行以进行验证、但为了确认、我必须构建更多。

    这将是未来几天的任务、一旦我收到额外的变压器、就会立即执行此任务。

    然后、如果没有任何二极管损坏、我将能够确认二极管是根本原因。 手指交叉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    感谢您的此次更新;我很高兴听到部件正在进入、一个系统正在运行。 请告诉我测试结果以及是否出现新问题。


    最棒的
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    希望所有这些都很好。 使用新二极管和变压器进行的 SN6505B 测试是否有任何更新?

    我将等待您的答复。


    谢谢、祝您度过愉快的周末!
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    所有电路均已修改、替代了备用二极管(低反向电流)+损坏的变压器。

    现在还不能结束、但自从两天前进行更新以来、我没有遇到任何其他故障。  

    听起来、二极管确实是根本原因。

    空调室将确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    听得好! 请采取一切必要措施、确认此解决方案100%正常工作。 为了完整起见、您能否与我跟进、可能是下周周三或周五?


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    希望一切都很好! 我期待着使用新变压器和二极管进行 SN6505测试的最新进展。 请告诉我!


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    空调室确认电路稳定。

    可以确认原始二极管是根本原因。

    反向泄漏电流较低的二极管必须具有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    我很高兴听到这个消息! 感谢您使用此解决方案并选择 TI 器件!

    祝您未来的项目顺利。


    尊敬的、
    Manuel Chavez