This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:UL 认证

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/777600/iso1410-ul-certification

器件型号:ISO1410

您好、支持团队、

ISO1410的所有 ISO"安全相关认证"均为"计划认证"。
何时完成 UL 认证?
您何时将获得 UL 证书编号?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塔基巴纳-圣、

    我们预计将在2019年第三季度初获得 UL 认证。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucas-San、您好!

    感谢您提供信息。
    这很有帮助。

    此致、
    M. Tachibana