This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:关于 EMI 测试数据和 EMI 对策

Guru**** 1761765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/776655/iso7741-about-emi-test-data-and-countermeasure-for-emi

器件型号:ISO7741

您好、支持团队、

是否有 ISO77xx 系列的 EMI 测试数据?
(例如、表示 ISO77xx 清除了 CISPR22的图)
关于 EMI 的对策、电路板布局是否存在限制? 或者您是否有任何推荐的模式?
我们的客户希望将其作为参考。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori-San、

    感谢您使用 E2E 论坛!

    请在下方查找 ISO77XX 的 CISPR22数据。

    显然、ISO77XX 符合 CISPR22辐射发射标准、其特征接近于本底噪声。 由于 ISO77XX 明显符合标准、因此您可能不需要采取任何 EMI 对策。

    我希望这能回答你的问题。

    谢谢!

    此致、

    Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mansa-San、

    感谢您发送数据。
    这对我们的客户非常有帮助。
    我们会立即将其转发给客户。
    我了解到 EMI 的发射水平非常低、因此无需特别针对模式采取措施。

    此致、
    M. Tachibana