This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:变压器复位中的查询

Guru**** 2533400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/774702/sn6501-query-in-transformer-reset

器件型号:SN6501

在上面的电路中, 当两 个主开关都关闭时磁芯磁通如何复位。 表示它将流动的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    在 SN650x 输出晶体管的先断后合实例期间、由于电流= 0、变压器磁芯施加的磁场会降至0。 由于电感器保持通电状态、在其中一个开关打开之前、残余磁场保持不变。 这显示在下面磁滞磁滞图的突出显示点中。



    出于所有目的、当两个主开关都关闭时、电流不会流动。

    这是您要询问的情形吗? 还是在断电情况下?


    感谢您的发帖!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naga、

    为了进一步了解:Q1和 Q2均开路的时间非常短-大约50ns @ Vcc = 5V 运行。 这意味着任一初级开关在98%的时间内导通、磁通量将在下半个周期内改变方向。

    我将等待您的回复!


    最棒的
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一点需要注意的是,输出侧没有电感器。   

    当两个开关都打开时, 根据 u,它可能为50ns,但在这种情况下,没有磁化电流流动的路径。 根据电感器的性质、这是不正确的、这不允许电流突然变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naga、

    变压器与电感器不同、可在任何储能被视为"泄漏"且不理想的情况下连续传输能量。 在 Q1和 Q2电压的整个上升、保持和下降过程中都是如此。 电源根据开关占空比按比例从初级侧传输到次级侧、并在两个开关都打开时降至0。

    传输的所有能量都存储在输出电容器中、该电容器在片刻之前的中断期间向负载提供电荷。


    好的、
    Manuel Chavez