This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:ISO7710是否设计为可承受8kV ESD?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/774685/iso7710-is-the-iso7710-designed-to-withstand-8kv-esd

器件型号:ISO7710

大家好、

ISO7710的设计是否符合 ESD 观点下的 EMC 4.0 Ed 标准? (8kV)

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    感谢您使用 E2E 论坛!

    是的。 ISO7710的隔离栅符合 IEC 61000-4-2 ESD 标准规定的8kV 要求。

    此致、
    Manasa