This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:电源电流与温度间的关系

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/774555/iso7842-power-supply-current-vs-temp

器件型号:ISO7842

您好!

数据表中提供了电源电流信息。 我认为它是被写入的最大值、因为它是所有建议的运行范围。

问题是电源电流与温度有关系吗? 如果是、它有多大趋势?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    感谢您使用 E2E 论坛!

    ISO7842、ICC1和 ICC2的电源电流随着温度单调升高。 数据表中引用的最大值包含了器件工作温度范围(-55°C 至125°C)内的这一趋势。

    我希望这能回答你的问题。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Manasa