This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:IS01050版本更新

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/774036/iso1050-is01050-version-updating

器件型号:ISO1050

,先生你(们)好

  请问 ISO1050采样封装上的 REV:B 和 REV:B1之间有何差异? 有任何变化?e2e.ti.com/.../ISO1050.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题已在另一篇帖子中得到解答、请在下方找到指向该帖子的链接。 正如在另一篇文章中提到的、用户的两个版本之间没有明显的差异。 内部引线框仅有细微的变化。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../773307


    此致、
    Koteshwar Rao