This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:ISO7742是否可用于 USB 接口?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/773638/iso7742-can-iso7742-be-used-in-usb-interface

器件型号:ISO7742

大家好、

我的客户希望在 USB 1.0接口的 D+/D-线路上添加数字隔离。 我们是否有专门用于 USB 接口的数字隔离器件?  

我想使用 ISO7742、但我注意到在另一个线程中、您解释了两个单向通道不能并行连接以实现双向传输。 如果是、您还有其他选项可以隔离 USB D+/D-线路吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    感谢您使用 E2E 论坛!

    如前所述、ISO7742不能用于 USB 接口中的隔离。
    遗憾的是、TI 没有专门用于 USB 隔离的数字隔离器。

    此致、
    Manasa