This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841EVM:安装孔尺寸

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/770667/isow7841evm-mounting-holes-dimensions

器件型号:ISOW7841EVM
主题中讨论的其他器件:ISOW7841

ISOW7841具有集成直流/直流转换器的四通道数字隔离器评估模块:在数据表中、它仅显示 PCB 长度和宽度的尺寸。  我是否有办法获得三个安装孔的尺寸? 有人有3D 模型(STEP)文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    欢迎访问 E2E 论坛!

    TI 没有此 EVM 的模型、但电路板上三个安装孔的位置是任意的:它们可以放置在任何清晰的 PCB 表面上。 您是否正在使用 ISOW7841设计电路板? 我们很乐意推荐改进!


    感谢您选择 TI、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lynn、

    希望所有这些都很好。 只是为了澄清您的原始帖子:此问题是否更多地用于设计注意事项或您是否有兴趣获取设计文件?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Lynn、

    由于此线程没有响应、因此它将被关闭。 请随时回答上述任何问题、或使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新主题。


    度过美好的一周!
    Manuel Chavez