This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212EVM:在 RS-422信号电平下寻找用于8通道隔离的等效 EVM

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212EVM, ISO1212, ISO7741, ISO7741EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/769678/iso1212evm-looking-for-equivilant-evm-for-8-channels-of-isolation-at-rs-422-signal-level

器件型号:ISO1212EVM
主题中讨论的其他器件: ISO1212ISO7741ISO7741EVM

您好!

我试图过滤来自脉冲生成系统的一些噪声、频率高达270KHz、5us。  我购买了 ISO1212EVM 光学隔离器、但触发此电路板的电平太高、在19V 输入时开始输出电压。  

有人对我可以使用的芯片有什么想法吗?  希望使用评估板、因为我的设置是临时的。

谢谢

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    器件 ISO1212适用于具有24V 或更高电压数字输入的应用、通常用于工厂自动化和其他类似应用。 此器件不适合与 RS-422信号搭配使用。

    您能否详细说明脉冲生成系统将输出的电压电平? 根据您的输入、我可以推荐合适的器件和要使用的评估板。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请务必分享请求的信息、以便我们为您提供器件和 EVM 建议。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我希望您找到了满足您要求的解决方案。 如果您仍在寻找支持数字 CMOS 信号多通道隔离的 EVM、那么您可以考虑使用 ISO77xx 系列器件 ISO7741EVM 中的 EVM。 此 EVM 支持4个通道、EVM 附带的器件为 ISO7741 (3个单向通道和1个反向通道)。 如果您需要不同的通道配置、则可以将 EVM 上的器件 ISO7741替换为您感兴趣的任何 ISO77xx 器件以进行评估。 我希望使用其中的两个 EVM 能够满足您对8通道隔离的要求。

    希望这能解答您的问题、我将继续将此 E2E 帖子标记为"已关闭"。 如果您有更多问题、请回复或创建新帖子。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的信号电平声称为"ANSI 标准 TIA/EIA-422-B、差分线路驱动器"。  其中大多数是正极、通过其中一个差分信号为负。

    i"m 尝试使用此芯片将接地环路噪声与接收触发信号的另一个系统隔离。  我已经测试了一个看起来可以针对我的应用触发的 Vishay 芯片。  我找不到与 TI 同等的解决方案、而且很快就找到了解决方案。  

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的参与。 我们有一些隔离式 RS-485器件也可用于 RS-422。 这些器件中的大多数都提供单个全双工/半双工收发器选项。 请查看以下器件及其关联的 EVM、并告知我们这是否满足您的要求、谢谢。

    www.ti.com/.../
    www.ti.com/.../iso1410dwevm


    此致、
    Koteshwar Rao