This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:通过 ISO7763和1.8V 工作电压实现的信号延迟?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/772022/iso7763-signal-delays-through-iso7763-and-1-8v-operation

器件型号:ISO7763

尊敬的 TI 支持:  

我正在查看一个设计:该设计的信号流具有48MHz 的数据线,该数据线经过 ISO7763,然后到达 SN74AXC8T245RJWR。 隔离器两侧均以3.3V 电压供电、电平转换从3.3V 变为1.8V 信号为48Mbps (20.833ns)的 UART 数据。 我想知道 ISO7763FDBQR 可以从 INE 到 GOELINE 的速度是多少?  传播延迟是否对称? PWD 脉宽失真在3.3V 时可高达5ns。   此隔离器的一个版本是否可以在  另一侧以3.3V 和1.8V 电压为一侧供电、并且适用于48Mbps 信号? 它将消除电平转换器。

非常感谢您的帮助和支持、

Jeffrey Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    ISO7763传播延迟(信号从输入到输出的时间)通常为12ns、范围为6 - 16ns。 只要 Vcc1和 Vcc2的电压都相同、正向和反向通道的传播延迟应相同。

    遗憾的是、我们没有 ISO7763或其他可由1.8V 供电的数字隔离器版本、但电平转换器是一种最佳解决方案、因为 UART 包含需要从3.3V 更改为1.8V 的 TX 和 RX 信号、反之亦然。


    此信息是否有用? 如果我们能提供更多信息、请告知我们!


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez


    PSA:已编辑帖子以阐明答案