This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:电流消耗

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/770495/iso1176-current-consumption

器件型号:ISO1176
主题中讨论的其他器件: ISO1410

尊敬的技术支持团队:

我对 ISO1176的电流消耗有疑问。

数据表如下所示。

  

①Does Icc1包括逻辑侧的所有输入/输出(R/RE/D/PV/DE)?

②Does ICC2包括总线侧的所有输入/输出(A/B/ISODE)?

③Is ISO1176的总电流消耗 Icc1+ICC2?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、  

    1. 是 Icc1它是1侧的总电流(R、RE、DE、D、PV)
    2. 是 ICC2是2侧(A、B、ISODE)的总电流
    3. 是的、器件的总电流为 Icc1+ICC2

    如果这是针对较新的设计、我建议查看我们最新的隔离式半双工 RS-485收发器- ISO1410。 该器件的电源特性可在 ISO1410数据表的第11页找到。  

    此致、  

    Dan