This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:FIT 计算条件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/770081/iso1540-fit-calculation-conditions

器件型号:ISO1540

大家好、

我找到了该线程中的 FIT 值。

但是、我想知道计算拟合值的条件(条件温度 Ta、激活能量 eV)。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    请在下面找到计算 FIT 的测试条件。 谢谢。

    使用温度:55°C
    可信度:60%
    激活能量:0.7eV


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao-San、

    感谢您的快速回答!

    此致、
    Kenji