This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:有关600V 瞬态耐受能力的 DO-160相关问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/769581/iso1212-do-160-related-question-for-600v-transient-withstand-capability

器件型号:ISO1212

我的客户提出的问题:

将 ISO1212 视为一种潜在的解决方案。  有什么想法可以防止来自 DO-160的雷击引脚脉冲?

所附 PPTX 文件中的详细信息。

e2e.ti.com/.../ISO1212-600V-pulse-DO_2D00_160.pptx

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    看起来3级上的波形4和1应该是可以的。 您能否提供有关波形3的更多详细信息? 我需要定义"t"、以便我可以看到100%时的第一个脉冲持续的时间。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户回应:
    "脉冲在两个不同的频率下运行两次。 1MHz 和10MHz。
    阻尼的持续时间变化很大。 假设在 t = 20us 时、脉冲返回到0V"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    根据所提供的数据、我希望 ISO1212能够处理这一问题。 但是、我们尚未针对这种情况正式测试该器件。 客户是否打算在其系统中测试器件、是否能够告知我们 ISO1212是如何执行的?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我将询问测试问题。